结果:找到"GD MCU",相关内容126条
  • 国产MCUDP32G003替代STM32单片机
  • 近两年,因为各种影响,进口的许多物料一直都在缺货与涨价的边缘徘徊。这种发展的趋势,也推动了许多工程更愿意去研发国内的替代方案,做备选或者代替。从而也加快国产产品的发展速度。今天小编要给大家推荐新产品是一款国产单片机DP32G003。DP32G003芯片提供多种低功耗模式满足客户的不同需求。DP32G003内嵌ARMCortexM0内核,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型IO端口和外设连接到总线。本产品包括16路IO、1个(9通道)12位的ADC、2个16位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1个32位的IWDT、3路独立的基本PWM波形发生器、3路独立高级P...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU STM32 ST 单片机 GD 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-09-10 16:19:00
  • MCU涨价的主要因素还得从供需来看
  • 首先需求方面来说,疫情导致在线教育与办公需求增长,导致对应的驱动IC、电源管理IC及功率元件需求增长,而一季度之后,疫情得到有效遏制,消费电子和汽车及家电的需求回暖,功率MOS、PMIC、传感器IC等产品需求接力,维持产能满载。以上这些原因,再加上芯片厂商提高了安全库存,共同推动了晶圆产能处于满载状态,尤其是8寸晶圆。另一方面,全球的大多数晶圆厂已经很少去扩产成熟制程的产能,过去五年产能的成长率不足5%,但是需求却在不断的增长,尤其是5G以及AI的大规模应用之后,全球对晶圆产能的需求将会大幅度提升。需求提升了,但是年初的疫情,让半导体厂商对下半年的需求出现了误判,预估过于保守,所以,进入下半...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,MCU涨价 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-14 13:49:00
  • 国产MCU帮助汽车电子化发展
  • IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动微MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
  • 多款额温枪方案量产,GD32加速医疗电子行业应用
  • 从目前海内外疫情的发展趋势来看,国内传播将很快得到控制,但海外输入的潜在问题使公共场合测温检疫的需求将长期存在,同时据医疗仪器制造商预计,国内红外测温仪的需求能见度已经到今年7月份。海外(以欧洲、日韩居多)则出现了类似国内1-2月份的大面积短缺,出口订单蜂拥而至。根据赛迪发布的国内红外测温仪统计数据,2020年预计国内手持式测温仪总产量将达65万台,同比增长117%。进入3月份,元器件供应商和代工企业逐渐复工,但核心器件严重短缺的状况并未好转,相关厂商的方案开发和交付压力仍然巨大。因此,在长期需求驱动下,测温仪供应链寻找稳定可靠、供货充足的相关MCU和热电堆传感器供应商成为重中之重。近日,搭...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD MCU应用 发帖人:LOVE67 发帖时间:2020-04-13 15:04:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告
  • D32MCU开发板Workshop报告一、方案简介介绍使用GD32开发板所设计的方案,及方案主要功能。本方案以GD32E321C-STARTDemo板为核心,驱动了一块OLED显示器。可以在OLED显示器上显示任意的字符和信息。显示器使用独立的字库芯片,可以便捷的显示各种数字,英文,中文,各种标点符号,二、GD_MCU介绍1.Arm®Cortex®-M23内核单片机是兆易创新公司(GD32MCU)最新发布的GD32E321单片机,单片机的内核为Arm®Cortex®-M23。那么问题来了,什么是Arm®Cortex®-M23内核?作为网络的搬运工,我在网络上找到了这么一段话,大家可以学习下:...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD新品评测 发帖人:wait31414 发帖时间:2019-05-22 14:23:00
  • 获奖感谢
  • 无意中看到,谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动作为电子工程师就毫不犹豫的填写了自己的想法成为创意评选的第一名,感到意外且惊喜。无图无真相,88元的京东卡让我这种买彩票从来没中奖的人感到我也是有好运的!同时感谢立创的小程同学,谢谢给我带来好运。哈哈。
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: GD新品 发帖人:wait31414 发帖时间:2019-05-07 16:59:00
  • 超低功耗、2.3V~3.6V宽压、擦除读写速度超快的低成本NorFlash,
  • 普冉半导体(上海)有限公司是专注于汽车、工业及消费类应用的非易失性中小容量存储器、高安全存储器的无自有晶圆厂半导体设计公司。以下是性能对比,从功耗性能、擦除读写速度均比较优4MbitP25Q40Hhttp://item.szlcsc.com/239289.html
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: Nor Flash 普冉 华邦 GD 发帖人:小芯工匠 发帖时间:2018-06-14 00:04:00
  • ST32位单片机涨价和供货不稳定,你会换掉么?GD完美替代
  • 之前就一直听很多朋友说,ST的32位MCU涨价太高,而且供货特别不稳定,我就多问了一句,如果GD可以替代,那你会换掉么?得到的反馈还比较理想,大部分朋友说肯定换,性价比高,性能基本接近,甚至某些地方更好用,为何不换,朋友们,你们觉得呢?
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: GD MCU 发帖人:代理GD全系MCU 发帖时间:2018-05-10 10:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: